This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:VIN 和 Vout 压降电压

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61376, TPS61178, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266785/tps61376-vin-and-vout-drop-voltage

器件型号:TPS61376
主题中讨论的其他器件: TPS61178TPS55289

您好!

TPS61376是否可以在 VIN = 12V、VOUT = 12V 时工作?  

谢谢

BRS

吉安市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    TPS61376可在  VIN = 12V、VOUT = 12V 时工作。 在这种情况下、器件进入降压模式、效率较低。 此外、电感器电流限制机制会发生变化、限制阈值会降低。 您可以逐渐更改负载以查看电压何时下降并获得阈值。 您能告诉我为什么器件在此规格下工作?

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    感谢您的答复。

    客户想要使用 TPS61376将超级电容器电压(6-12V)升压到12V。  

    你还有其他建议吗? 6-12V 输入、12V 输出以及2-2.5A 的最大电流。 我认为使用 TPS61178会更好或提高其输出电压。

    似乎我们没有合适的降压/升压转换器。  

    BRS

    吉安市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    TPS61376符合这一规格。 这取决于客户在 Vin 接近 Vout 时是否能接受相对较低的效率。

    我认为没有其他更好的 MV 升压可供选择。 TPS61178在输入电压=输出电压的情况下无法正常工作。 如果客户可以提高其输出电压、这似乎是一个很好的解决方案。

    对于总线-升压、TPS55289是满足相关规范并实现高效率的理想选择。

    您能告诉我谁是客户、他们的应用是什么? 这将非常有助于推荐合适的器件。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    对不起错过此测量值。

    在注释块中添加了基本信息。