This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:TPS61021A-PWR723 Ek VOUT 压降……

Guru**** 2770935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268588/tps61021a-tps61021a-pwr723-ek-vout-drop

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TPS2113TPS631000

大家好。

TPS61021A-PWR723 EK 正在测试。

TPS61021A-PWR723 EK 数据表2页、当 VIN=1.2V/VIN=3.3V 时、可以高达1A VOUT

我更改了 EK-R3、使 VOUT = 3.9V、并施加 VIN= 1.5V 作为电源。 这时、负载电流为400mA。

但是、如下面的附件所示、它会周期性地产生1V 压降。

向 C6添加电容器也是如此。

输出电流似乎不足。 1A 正确吗?

它似乎小于400mA。

Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    恐怕您的时间刻度太大、我们无法得知发生了什么情况。 您可以更改时间刻度、直到下拉周期填充到屏幕的一半以上。 此外,如果你可以将 Vout、SW、IL、Vin 波形放在同一个屏幕上就更好了。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  Travis。

    每个波形(VIN/SW VOUT)在最大400 mA 负载(RF Moole)处。 IL 不可测量。  下面的波形是一个连接到 EK 板的射频模块。

    安装10欧姆电阻器(390 mA)后、输出电压从3.9V 下降到1.7V。

    即使将 U1 (TPS61021)替换为另一个 U1 (TPS61021)、操作也是一样的。  问题是什么?

    输入电流是否不足?   电源使用 E3649A、可使用高达1.4A 的电流。

    还有一个...

    我要尝试做的最后一件事是1.5V BATT -> TPS61021 3.7VOUT ->多路复用器 TPS2113 ->降压/升压 TPS631000

     =>只有在没有主电压时的一小段时间内才使用电池。 最大400mA

    另请检查下面的电路是否有问题。

    EK 测试完成后、可进行如上所述的配置。

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    您的输入电压低于1V、甚至在电压下降发生之前。 您是否尝试过更换具有更大电流限值的另一个电源?  

    原理图、升压部件似乎没问题。 但我相信您知道 输入电压会随着电池放电而下降。 电池的内阻也会导致升压输入上的压降。 因此、请确保在最坏的情况下电池电压不会降至0.5V 以下。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Travis。

    电源电压似乎已下降。

    电源测试了1.5V 电源、EK 输出3.3V、电阻负载。

    在10 Ω 负载(330mA)时、输入电流为1A、输入电压从1.5V 下降到1.1V。

    EK 用户指南(3PAGE)陈述、效率为90%。 但是、在电阻负载测试期间、输入电流大于负载电流的3倍。

    为什么输入电流是负载电流的3倍以上?

    是否有计算输入电流的公式或图?

    如果在 EK 用户指南2PAGE、VIN=1.2V 时、输出电流为1A、输入电流为3A。

    EK user guide 2PAGE,当 VIN=1.2V,IO=1A 时,输入电流为3A。

    似乎 AA 1ea 没有足够的电流、但数据表碱性电池是否意味着两个以上的电流并联?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    由于输入电压已下降、输入电流将升高是正常现象。 请查看数据表公式1 以计算 输入电流。

    电池的数量取决于客户对成本、空间、电流容量和电池容量的整体考虑。 根据我的经验、大多数客户不会使用1节电池提供3A 电流。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Travis。

    通常、当输出电流不足时、会出现压降。

    如前所述、可以使用电流高达1.4A 的电源。

    它是330mA (3.3V/10 Ω)电阻负载。

    因此、产生压降是不可理解的。

     公式1是 Iout。 和 Iin 一样吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    我不知道您的 电源为什么出现问题、因为它不是我们的产品。 我建议留出更大的裕度、并使用具有更大电流限制的电源。 您 可以检查输入电压、并查看电压是低于目标负载还是开路负载。 如果电压仅在负载电流增加时下降、则 可以确保 您的电源无法承受该电流。 可能 该电源的电流限制小于其标称数据。

    公式1 描述了 Iout 和 IL 之间的关系。 ΔIL Δ V (p-p)、将 ILIM 替换为 Iin、您可以获得 Iout 和 Iin 之间的关系。

    此致、

    特拉维斯