This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:有关功率耗散的查询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269640/tps61196-q1-inquiries-about-power-dissipation

器件型号:TPS61196-Q1

大家好、TI 支持团队

我们正在查看 TPS61196-Q1产品。

在25度的室温下、功率耗散显示为1W。 请检查 PD 值是否可计算为1W、即使在80度的环境温度下也是如此。

如果需要单独计算、请告知我们如何计算它们。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MJ

    您想要的80度目标温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zhiqian

    为了回应客户的查询,我们将如下分享更多信息。

    我们正在检查 TPS61196-Q1产品、运行温度条件(环境温度)如下。

    -40~+80度

    产品规格:VIN=24V、Vout=35V、Iout=1.3A

    在上述条件下、室温(25度)下运行时、外壳顶部的温度约为65度。

    如果环境温度为80度、预计约为120度。

    是否会在某种情况下不满足运行条件?

    此外、我们确认在上述条件下、PD 在室温下列为1W。

    当环境温度达到80度时、PD 如何变化?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MJ

    开关 FET 位于外部。 因此、最大的 PD 来自电流阱的余量电压。 80度和25度的情况相似。