This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:有关在详细设计过程中计算开关频率的问题

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270279/tps54061-problem-on-calculating-switching-frequency-in-the-detailled-design-procedure

器件型号:TPS54061

尊敬的先生/女士:

我在为 TPS54061降压转换器设计和选择组件值时遇到问题。 我尝试按照器件数据表中的详细设计流程进行操作。 我知道有 WEBENCH 电源设计器可为我提供帮助、但随着我的学徒生涯的结束、我的目标是了解电子系统的设计过程。  

当我按照程序操作并尝试确定适合我的需求的开关频率时、我看到用于计算开关频率的公式(6)和(7)中可能存在错误:

 

如上面的屏幕截图所示,在这2个公式的分母中,有"Vin-IO*RHS+IO*RLs"或"Vin-ICL*RHS+ICL*RLs" 。 问题在于,在该过程中,可以说 RLS=RLS=RLS* 10kΩ((Vout-0.8 )/ 0.8 )。

  

由于最小输出电压为0.8V、RHS 的值将始终高于 Rls、问题是使用等式6和7、我们只能找到负开关频率。。。

以下是我在这些公式中使用的值:  

FDIV=1

TON=120ns

VOUT=3.3V

输入电压=28V

RLS= 10kΩ

RHS = 31.25kΩ

Io= 100mA

Voutsc=0V

RDC = 5Ω

Icl=0.35A

我不知道问题是来自 Rls 和 RHS 还是来自公式、但我发现结果是负数(这不在允许的频率范围内)。 对于公式6的示例、我发现 fsw (maxskip)=-3.99MHz……

如果您能为我提供一个能够计算开关频率的解决方案、我会很高兴。

期待您的回复和帮助。

此致、

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、我们会尽快答复您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很抱歉混淆 RHS 和 RLS 用于 引用数据表中的两个不同值。

    在公式1中、它们是指用于设置输出电压的反馈电阻器。 这不是您将在计算中使用的版本。  

    在公式6和7中、它们是指集成 MOSFET 的高侧和低侧电阻。 这是您将在计算中使用的版本。 由于 MOSFET 集成到器件中、因此您可以使用与数据表示例所用电阻值相同的电阻值  、其中 RHS = 3Ω、RLS  = 1.5Ω。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、
    卡罗尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 真的很乐于助人,很有反应! 如果我有任何其他问题、我会回来与您联系。  

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、如果您有任何其他问题、可以随时重新打开该主题。

    有一个好的!