This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:LMR51420和 RT2862的比较

Guru**** 2575005 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270979/lmr51420-comparison-of-lmr51420-and-rt2862

器件型号:LMR51420

大家好、

你好!

能否给我比较一下 LMR51420和 RT2862?  

谢谢

此致

索菲亚·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sophia、我认为最大的区别是  

    RT:外部补偿、3A 最大电流、 可调频率、800mV 最小输出

    TI:内部补偿、2A 最大电流、500kHz/1V 最小输出1MHz 频率选项