This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:GPIO 驱动器功能

Guru**** 2533440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270869/ucd3138-gpio-driver-capablity

器件型号:UCD3138

大家好、  

希望检查是否可以配置 GPIO 的驱动器功能。  是否有任何隐藏的 Reg 或模式可以通过软件更改它? 谢谢  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、给出了:

    最大驱动能力为- 4mA、且不可配置。

    此致、

    肖恩