This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B68-Q1:NC 终端

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269530/tps7b68-q1-nc-termination

器件型号:TPS7B68-Q1

大家好、

我有疑问。 是否所有 NC 引脚都能作为散热连接到 GND? 如果是、则 使用图所示的布局测量其热阻。 29?

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    是的、您可以将所有 NC 引脚连接到 GND。  将 NC 引脚焊接到电路板上可提供额外的接地导热路径。 电路板接地层比 IC 具有更多的热质量、有助于降低 IC 温度。

    数据表中提到的热阻 来自使用 JEDEC 标准电路板模型进行的仿真、而不是来自测量结果。

    此致、

    鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的回答。

    此致、

    庄司