您好!
我的客户在输入电压=12V、输出电压=1.2V、输出电流=0A 的条件下使用 TPS53355。 在一个器件中、输出电压变为随附文档中的波形、一段时间后、正常输出1.2V。 我认为某种保护功能正在工作、但您能告诉我原因吗?
e2e.ti.com/.../TPS53355_5F00_waveform.pdf
此致、
西井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户在输入电压=12V、输出电压=1.2V、输出电流=0A 的条件下使用 TPS53355。 在一个器件中、输出电压变为随附文档中的波形、一段时间后、正常输出1.2V。 我认为某种保护功能正在工作、但您能告诉我原因吗?
e2e.ti.com/.../TPS53355_5F00_waveform.pdf
此致、
西井市
尊敬的 Caleb-San:
感谢您的支持。
我给大家发送了一封友谊申请、分享原理图。 如果可能、您可以提供您的电子邮件地址吗?
纹波注入电路如下所示。 我使用设计工具将电阻从43 kΩ 更改为20 kΩ、但输出电压波形没有改变。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
https://www.ti.com/tool/ja-jp/download/SLURAZ7

此致、
西井市
尊敬的 Caleb-San:
电路原理图如附件所示。 我感谢您的评论。
e2e.ti.com/.../6622.Circuit.pdf
此致、
西井市
Yuta-San、您好!
在查看您的原理图后、我有一些想法。
1.是否可以确保输出没有短路? 发生脉冲的频率使我认为有一个电容器短路、或者可能有一个电阻器。 这可以通过在器件关断时向输出端施加小的反向电流来实现。 如果其中一个电容器短路、它将变热、您可以在热像仪上识别这一点。 您还可以通过在电容器组上放置一个万用表并测量电阻来再次进行检查。
2.我会把纹波注入电阻降低到10千欧,看看是否有什么改进,否则你的纹波注入电路没有问题。
3.在布局中,您能否确认到 VBST 和缓冲器的连接不是通过开关节点上的单个过孔共享?
谢谢。
卡勒布
嗨、Yuta-San、
有几个问题要请教您。 拆下铁氧体磁珠时、是否在其位置短路? 您在谈论什么 FB 引脚、器件上的 FB 引脚或铁氧体磁珠上的引脚?
接下来、我要求客户验证 C15的位置、我们想知道此电容器相对于 VDD 引脚的位置是否可能导致问题。
此外、您是否可以要求客户在最靠近器件的电容器上测量 VIN、最好使用差分探头? 发送的初始 VIN 示波器屏幕截图上的比例好像是关闭的、因此我们想知道这是否是错误。 您是否也能提供与 VIN 引脚相关的 VIN 电容的屏幕截图?
谢谢。
卡勒布
尊敬的 Caleb-San:
感谢您的答复。
一些问题可供您参考。 移除铁氧体磁珠时、是否在其位置放一个短处?
->移除铁氧体磁珠后,客户将其放置一个短的位置。
[报价 userid="499541" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264508/tps53355-vout-waveform/4802897 #4802897"]以及您谈到的 FB 引脚、器件上的 FB 引脚或铁氧体磁珠上的引脚? [/报价]-> FB 引脚是直流/直流转换器产生12V 电压的 FB 引脚。
接下来,我要求客户验证 C15的位置,我们想知道此电容器相对于 VDD 引脚的位置是否可能导致问题
->如果您能查看所附的 C15位置模式布局,我将不胜感激。
e2e.ti.com/.../TPS53355-Pattern-Layout.pdf
此外,您是否可以要求客户在最靠近器件的电容器上测量 VIN,最好使用差分探头? 发送的初始 VIN 示波器屏幕截图上的比例好像是关闭的、因此我们想知道这是否是错误。 您是否也能提供与 VIN 引脚相关的 VIN 电容的屏幕截图?
我会检查一下 Vin。
此致、
西井市