This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:瞬态电流

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269970/tps82140-transient-current

器件型号:TPS82140

大家好、

我客户的应用在27uS 内具有4.98A 的瞬态电流、这高于器件的电流限制。

这种短路过流情况是否会导致任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实验 是可以的,因为它不是太多,时间是短的,但我们没有相关的测试数据。 如果客户在触发 HFET 电流限制期间接受 VOUT 压降。

    我还建议客户进行压力测试、进行仔细检查。

    裕昌