This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:tps7a92

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270240/tps7a92-tps7a92

器件型号:TPS7A92

您好!  

我计划  在我的项目中使用 TPS7A92、  

这是我的要求、

输入电压=5V

输出电压= 3.8V

Iout = 1.6A

TA = 70°C

根据数据表、我已经完成了一些计算、

器件的 RθJA = 56.9 °C/W、如果我们计算出此器件的 Pd (max)、

 

Pd (max)= Tj (max)-Ta)/ RθJA

               = (125-70)/56.9

               = 0.966W

根据我们的要求、在正常运行期间、

 

Pd =(Vout-Vin)* Iout

     =(5-3.8)*1.6

     = 1.92W

我的计算是正确的吗? 根据计算、我暗示我不能使用此器件。  

您有什么建议吗?   

此致、

黑雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hareesh。

    您的计算结果是正确的。

    此外、如果您知道电路板温度、使用 RθJB 将有助于轻松获得解决方案。

    根据给定的条件、 RθJA ≤28.645 °C/W 。  除文章中提到的要求外、您是否有任何其他要求(如噪声、PSRR 等)?

    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html

    这是 TI 网站提供的列出可用 LDO 的工具的链接。 您可以使用筛选器(这包括 RθJA)来获取可以使用的器件。

    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#2277=19%3B29&451max=2%3B7.5&634max=3.7%3B125&

    通过此链接、我已根据您提到的条件对器件进行了过滤。

    此致、

    鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的答复、

    还有一个疑问。

    在热性能信息中、有两个版本的 NTT 和 NDE、它们是什么?

    此致、

    厄雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    这 在数据表中应该是重点提到的。

    但 KTT 是 DDPAK/TO-263的封装名称、而 NDE 是 TO-220的封装名称。  

     LM1085 数据表的第23页列出了这一项。

    如果您需要了解封装的物理尺寸、数据表的第28和29页中列出了这些尺寸。

    此致、

    鲍比