This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:160V 负载突降保护应用

Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1, LM7480-Q1, LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270848/lm74502-q1-160v-load-dump-protection-application

器件型号:LM74502-Q1
主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1LM74502

您好!

我将此电路设计为保护 SMPS 免受160V 负载突降的影响。 电路已连接。

此电路是否适用于160V 负载突降保护? (VOUT 钳位)

2-5个56V 齐纳二极管是否可以用于保护 VS 和 EN/UVLO 引脚?

3-所选 TVS (160V)是否适合所需的应用?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen、

    如果输入电压不可能负至-200V、则不需要额定电压为200V 的肖特基二极管。 您可以选择额定值 适合 输入端可施加的最大反向电压的肖特基二极管。

    此外、输入端 TVS 的用途是什么?  LM74502-Q1的额定电压为200V 的 FET 和过压钳位保护功能可保护控制器和下游负载免受输入160V 瞬态影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您在上一主题中提到的、LM7480-Q1数据表10.3节

    我根据数据表中的10.3.2.6输入 TVS 选择部分选择了 TVS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egemen、

    在 LM7480-Q1示例中、需要输入端的 TVS 、因为 LM7480-Q1 IC 的额定输入电压仅为-65V、您需要使用 TVS 将 ISO 脉冲1期间的输入电压钳位到-65V 以内、这样 IC 才能承受并阻止输入反极性。  

    但在本例中、您在输入端使用肖特基二极管、这将阻止 LM74502器件检测到输入反极性。 因此、不需要输入端的 TVS。