This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:学习周期问题

Guru**** 2521740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268851/bq34z100evm-learning-cycle-questions

器件型号:BQ34Z100EVM

您好、我已经按照中的规定确定了我的电池的化学物质 ID: https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?ts = 1694198175782 

现在、我正在尝试中指定的学习周期: https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf?_ticdt=MTY4OTg5NDI0OXwwMTg3ZGQ4NzMwZWIwMDgyNzk4ZmU1MTJlMmQ4MDUwNmYwMDIwMDY3MDBiZDB8R0ExLjIuMTQwMDY3NTYyMS4xNjgzMDQ4ODM4 

首先、我希望确保这两个文档都概述了当前使用的流程(我应该关注的没有更好的文档)、因为我之前遇到过这一 TI 文档问题。

关于学习周期:

  1. 我可以让休息阶段的运行时间超过推荐时间吗? 这是因为整个循环大约需要20个小时、整个过程我都不能参加。 我希望在初始充电后、我可以等到第二天、而不是2小时开始放电
  2. 规定当发生以下情况时不会更新 QMax:如果温度超出10°C 至40°C 的范围。 我的充电器 IC 使用 dV/dt 和 dT/dt 终端来检测镍氢电池何时充电、但这始终会使记录的最大温度值介于40度和50度之间。 我应该刚刚将电池与 DEV 板绝缘、还是应该在这一点之前终止充电?

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      客户通常使用一些可编程充放电机器来执行学习周期、例如 Arbin 或 Marco。

      Qmax 更新应在 RELAX 模式下发生、当 VOK 在 RELAX 模式下清除时、只需确保温度正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yao、

    感谢您的答复、但我仍有相同的问题:

    电池处于 RELAX 状态的时间是否比所需的时间长很重要?

    我知道温度需要正常、我想征求您的专家意见、了解手动停止充电(以防止热量过多)是否可取?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      原则上、长时间放松应该是可以的、但需要确保不违反以下规则:

      4.9uV / Rsense * QMax 时间 / 16 * 3600 < 1.5%* 设计容量

       只要充电终止检测过程未受到干扰、手动停止充电就有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yao、感谢您回答我的问题。 我只想澄清一下 QMax 时间变量是什么。 我在 BQ34数据表中找不到它、在学习周期文档中也找不到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      QMax 时间是从 QMax 更新的时刻开始计时器、单位为 hr/16