This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:TPS61378-Q1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269850/tps61378-q1-tps61378-q1

器件型号:TPS61378-Q1

大家好、

查询与 TPS61378-Q1 Booster 有关、

在 PFM 模式下、高达100uA 的 负载电流、升压器输出电压将得到调节。 (附加来自以下数据表的图表)

在我们的设计条件下面提到、

A) Vin=4.1V

B) Vout=5.25V

C)无负载电流=2uA (在无负载条件下启用升压器)

问题

1)在空载电流(即2uA)下升压器输出电压是否会获得调节(即5.25V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    图中数据有限。

    升压器输出将在无负载时进行调节。

    这适用于5.25V 输出。

    此致

    费格斯