This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:将充电和放电设备连接到电池输出端口、软件页面左下角会提示"quot;No confirm from device"""Packet checkSum mismatch匹 配和 quot;"。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270444/bq40z80-connect-the-charging-and-discharging-equipment-to-the-battery-output-port-the-bottom-left-corner-of-the-software-page-prompts-no-acknowledge-from-device-packet-checksum-mismatch

器件型号:BQ40Z80

 我打开 battery management Studio 软件并正确连接电池组、然后将充电和放电设备连接到电池输出端口、 软件页面左下角提示"设备不确认"、"数据包校验和不匹配"。 此时、单击 Start Log 会导致记录的日志数据中的数据丢失。 也就是说、有些数据没有得到正确记录。

当我连接充电放电装置并收到提示时、会出现日志数据丢失记录数据的情况。

让我觉得奇怪的是、如果没有连接充放电设备、只能通信、没有提示、软件可以正常运行。

是否有人以前遇到过这种情况? 我希望有人能回答我! 希望你有一个美好的一天~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有时、如果两个器件(设备、EVM 和 PC)具有不同的 GND 基准、这可能会导致通信出现一些问题。

    您能否分享放电和未连接设备时的屏幕截图捕获?

    此致、

    怀亚特·凯勒