This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:补偿信息

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, LM431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269490/lm5026-compensation-information

器件型号:LM5026
主题中讨论的其他器件: LM431

大家好!

我对 LM5026中的薪酬有一些疑问、如果您能为我们提供帮助、我将不胜感激。

数据表中给出的这一 COMP 输入阻抗参考的是什么、您能否解释一下它的重要性?

2.在什么情况下,控制器决定在空载时进入脉冲跳跃模式?  脉冲跳跃模式的斜率、周期和振幅由哪些因素决定?  

谢谢!

此致

萨米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 数据表中给出的该 COMP 输入阻抗参考了什么、您能否解释一下它的意义?
      1. 理想的比较器具有无限的输入阻抗(在输入端子上不消耗电流)、但实际上、需要在 V+和 V-端子上查看一定量的输入阻抗。 LM5026 PWM MΩ 器的典型输入阻抗为1.7m Ω。  

    1. 控制器在无负载时决定进入脉冲跳跃模式的依据是什么?  脉冲跳跃模式的斜率、周期和振幅由哪些因素决定?  
      1. LM5026没有脉冲跳跃模式。
      2. 一个具有真正脉冲跳跃的控制器执行的操作类似于在一个最小占空比上进行切换、然后在每个第 n 个脉冲上跳过。 一些控制器甚至会更改为迟滞模式以实现脉冲跳跃。 可以通过不同的方法来实现这一点、但这是特意以可控方式实现的、从而使输出保持在稳压状态。 脉冲跳跃也会影响输出电压纹波、但同样、这是以受控且可预测的方式完成的。

        当 LM5026 COMP 电压降至最小阈值以下时、脉冲将停止、直到 COMP 电压恢复。 这不受控制并且有些随机。 相对于定期跳过、脉冲会随机丢失。 观察到的情况可能类似于"脉冲跳跃"、但 LM5026未实现此处所述的真正脉冲跳跃。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的留言!

    a)输入阻抗为1.7k 还是1.7M? 在数据表中它是1.7k、但在上面的消息中您提到了1.7M。

    b)"当 LM5026 COMP 电压降至最小阈值以下时、脉冲将停止、直到 COMP 电压恢复":最小 COMP 电压阈值是多少?

    c)在 PWM 比较器中

    图1中所示的 PWM 比较器部分中的电阻分压器"R"的值是多少 16。PWM 比较器 V-端的电压取决于 COMP 电流以及 R?

    谢谢!

    此致

    萨米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a)输入阻抗为1.7k 还是1.7M? 在数据表中它是1.7k、但在上面的消息中您提到了1.7M。

    • 抱歉我的拼写错误。 数据表正确、输入阻抗为1.7kΩ

    b)"当 LM5026 COMP 电压降至最小阈值以下时、脉冲将停止、直到 COMP 电压恢复":最小 COMP 电压阈值是多少?

    • 取决于光耦/LM431的动态范围、但一般而言、完整动态范围由 CS 信号的整个范围进行设置。

    c)在 PWM 比较器中、PWM 比较器部分中的电阻分压器"R"的值如图 16。PWM 比较器 V-端的电压取决于 COMP 电流以及 R?

    • "R"不是测量或指定的参数。 PWM 比较器反相输入端的电压 为 SS 电压 x 1/3减1.4V。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢你的消息。

    1. PWM 比较器反相输入端的电压 为 SS 电压 x 1/3减1.4V。:是(VSS-1.4)/3还是 Vss/3-1.4? 从图中看、它看起来是前一个。

    2. COMP 电压的范围由决定,它取决于流经电流镜的电流:VSS=5V - Ic *5k。

    因此 VSS 的范围为5V 至0V (当完整的1mA 流经电流镜时)、但它被 SS 电压钳制、SS 电压也可高达5V。 那么 Vcomp 的范围是1.2V 至0.466V?

    谢谢!

    此致

    萨米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    改正

    史蒂夫