This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:电流太小了。

Guru**** 2651855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267773/tps92360-so-little-current

器件型号:TPS92360

您好、可以帮帮我吗?

我构建了此电路、 但不幸的是 、测量的电流大约是3mA、而不是60mA、这个错误在哪里?

我使用仓库中提供的组件构建了电路

VCC = 3.3V

LCD_DIMM = Vcc (测试期间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ric:

    您是否测量了 LED+和 FB 的电压? 也请检查 R64和 R65的电阻。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我在过去的三天里一直在度假:)
    R64//R65 = 3.4 Ω

    +LED = 15.7V
    -LED = 13mV

    RIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ric:

    您能捕获 SW 的波形吗? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接波形。

    但与此同时、我组装了另一个电路、后者可正常工作(60mA)。 我还不知道错误在哪里,可能是焊接或有缺陷的部件...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ric:

    好的、我建议您检查这是否是电路板组装问题。

    Br

    帕特里克