我对 零电压充电和预充电之间的区别有一个问题。
如图1所示。 引脚等效图1在 BQ40z50数据表中、 BQ40z50似乎 使用 CHG FET 支持零电压充电。 ,、我想知道 数据表中没有说明的零电压充电工作原理是什么?
如果 BAT 的电压非常低、那么零电压充电中的电流是否受到限制? 零电压充电和预充电之间的区别是什么?
我希望收到回复。 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Wyatt Keller:
感谢您的答复。 从您的角度来看,使用零伏充电、同时从充电器提供的 PACK 侧向 CHG FET 栅极施加二极管压降、 CHG MOS 是否进入 饱和区 ? 如果 CHG MOS 进入饱和区、则从 PACK 充电器到低压电池的充电电流仅取决于 CHG MOS 的 gata-source 电压。 因此、充电电流 可能极小、小于预充电电流。
通常、是否在预充电?之前对电池执行零电压充电?
我是否理解正确? 非常期待您的答复。
您好,怀亚特·凯勒,
您的欧姆区是否与下图所示的 MOS 晶体管的不同工作区相同?
在我看来,如果把 MOS 管用作开关、需要在 正向阻断区(图中标记为①) 和欧姆区(图中标记为③)之间切换 。 欧姆区意味着 MOS 开启、正向阻断区意味着 MOS 关闭。
另外、这里零电压充电需要 CHG mos 进入有源区(在图中标记为② μ A)、这样从电池组充电器到低压电池的充电电流就只取决于 CHG mos 的栅极-源极电压、 而不考虑 CHG MOS 的漏源电压值。 是否正确?
期待您的回复!
此致、
崇