This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8553:推荐的 LED 背光选择

Guru**** 2595010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270282/lp8553-recommended-led-backlight-selection

器件型号:LP8553

尊敬的:

客户正在制作电子纸书产品、正在寻找一种可以在下图中点亮背光的 IC。 它们需要直流调光、4通道和9个 LED 灯串。 是否有推荐的模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    是否需要像 I2C 这样的数字接口? 输入电压范围是多少? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    IIC 接口、输入为电池3.7-4.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    好的、请允许我留出一些时间来检查合适的器件。 我可以知道这个客户项目的 SOP 时间是多少吗? 谢谢

    Br

    帕特里克