This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:最大占空比

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270733/tps54336a-max-duty-cycle

器件型号:TPS54336A

大家好、

我可以知道 TPS54336A 的最大占空比吗? 它能否在100% PWM 下工作?

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    是、如数据表中所示、只要引导电容器电压(Vboot-VPH)≥3V、关断时间就为0%。

    但 长时间高侧 FET 导通后、引导电容器将放电至 UV 阈值以下。 因此、您仍然会看到 SW 脉冲给引导电容器充电。