This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:配置软件

Guru**** 2518490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270030/tps25750evm-configuration-software

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750

查看的 新产品系列中使用 TPS25750器件、但找不到配置 GUI 软件。  找到了网络接口,但我们的生产将没有互联网接入,它仍然不工作.

我可以从何处下载配置软件、以及我可以在没有芯片的情况下测试如何运行它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为 Web GUI 界面无法正常工作是什么意思? 您认为问题是什么?

    遗憾的是、我们没有针对 TPS25750的离线 GUI 可供公众使用。 我将内部检查、以查看是否可以通过某种方式下载 Web GUI 界面以供离线使用。

    您可以在没有芯片的情况下使用任何 GUI 接口(更改寄存器设置和配置)。  GUI 还允许生成二进制文件、这些二进制文件可以刷写到存储器中或稍后打补丁至 PD 芯片。  

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过单击此页面上的按钮、下载网络 GUI 界面以供离线使用:

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出小型下载符号。 合言合意、在德州仪器大展身手。  我研究了为什么网页继续循环并追踪它到一个插件,试图从网页访问计算机硬件(USB ).  本公司的保护软件封锁了网站、TI 网站又在不断尝试下载。  我不知道为什么您需要通过 USB 访问演示软件、除非它未成功尝试通过按键来尝试为我节省几次键盘来输入器件编号。  在我决定在设计中使用该器件之前、我不需要下载任何内容。

    我最初的目标只是弄清楚如何配置 GPIO。 我只需要一个2.5V "USB 已连接"信号、该信号是 USB 2.0的简单分压器。  我需要使用该软件、因为 CHIP 文档仅提示可以配置 GPIO 的可能性。  我无法判断是否需要 I2Cs 端口或者该端口是否为 EPROM 设置、或者两者兼而有之。 TI 语言对语言的抗拒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于给您带来的不便、我深表歉意。 可以在我们的 Web GUI 界面中通过 I/O Config 寄存器以高级模式配置 GPIO。  

    为了减少客户混淆、我们简化了该器件的资源和 GUI 界面。 一般而言、对于 Web 客户、我们发现文档和完整 GUI 界面的危害比良好还要大。 这就是我们开设此 E2E 论坛的原因! 我很高兴你找到了它。 如果需要额外支持、请告诉我。

    此致!

    亚历克斯