This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:FLT 引脚输出问题

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267638/tps272c45-flt-pin-output-issue

器件型号:TPS272C45

尊敬的,

用户使用 TPS272C45D、初始电路如下。 在开路或短路中进行测试时、测得 FLT 引脚引脚的低电平输出约为2V、而不是0V。 什么原因?

客户对原理图进行了修改、如图所示。

在开路或短路的情况下、测得 FLT 引脚的低电平输出约为0.74V、MCU 有时将此输出识别为高电平。 我可以问一下0.74V 是不是正常输出?

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据您的接地网络、该设计似乎会将接地提高到最大1.25V。

    客户是否可能 测量以系统接地为基准的 FLT 引脚而不是 IC 接地?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    客户测量到 FLT 引脚和 IC GND 之间的电压差接近0V、但由于存在二极管 BAS21、在 FLT 引脚和系统 GND 之间测得的电压差为0.74V。 0.74V 的电压、MCU 有时会将其识别为高电平。

    客户希望进一步降低 FLT 的低水平、并正在考虑以下两个选项:

    在参考设计中、二极管 BAS21与48.7欧姆电阻器串联。 该电阻器是否会产生电流限制效应? 我们是否可以通过移除上拉电阻来降低 FLT

    是否有任何推荐的具有较低导通压降的二极管? 我是否可以切换到肖特基二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

    感谢您的答复。 我要向团队查询我们是否有推荐的二极管。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

     不需要与 BAS21二极管串联的48.7欧姆电阻器。 我建议移除48.7欧姆的电阻器并将其短接。  

    您可以使用肖特基二极管、但我们没有针对较低正向压降二极管的任何具体建议

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    肖特基二极管的反向耐受电压低于 BAS21的反向耐受电压。 如果切换到肖特基二极管、如何在此类应用中选择反向耐受电压值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

    是的、请务必注意反向关断电压低于 BAS21的反向关断电压。 是否需要该规格取决于客户。  

    需要根据您的应用要求选择二极管。 但是、在切换二极管之前、我建议移除多余的电阻器、因为该器件的运行不需要该电阻器。 这样应该可以解决该问题。  

    此致、  

    伊丽莎白