This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62826:TPS62826DMQR 输出电压范围支持

Guru**** 2501195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270686/tps62826-tps62826dmqr-output-voltage-range-support

器件型号:TPS62826

大家好、

我们计划使用此 IC TPS62826DMQR 一种降压稳压器、适合我们的设计。

我们的要求:

输入范围: 5V 至3.5V

输出电压:  1V1和1V2

我们参考了输出电压的数据表、是否怀疑1.8V 是最小值?

这是 IC 吗?  TPS62826DMQR 输出1V1和1V2?

等待响应!

谢谢。

S·普利亚·N·萨蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    TPS62826是一款可调节输出电压器件。 它可以下降到的最小输出电压为 FB 电压(0.6V)。 请参阅 数据表中的第9.2.2.2节。

    您所附表中的1.8V 是指具有1.8V 固定输出电压的 TPS6282618版本。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。

    还是数据表中的第9.2.2.2节?

    此图也显示了相同内容。

    您能否分享 TPS62826的1v2和1V1输出电压的典型应用图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我曾提到9.2.2.2节。 我通过改变反馈电阻器来理解、我们可以得到1V1、1V2输出电压。

    您是否有任何与我们共享的参考设计?

    谢谢你。

    Sathya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    该 EVM 配置为1.8V 的输出电压。

    您可以使用我们的 Webench 工具( webench.ti.com/.../)获取所需条件的原理图:

    这些是针对1.1V 和1.2V 输出的原理图

    1.1V

    1.2V

    此致、

    瓦伦