This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82816:最小输入电压

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62816-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269855/tpsm82816-minimum-input-voltage

器件型号:TPSM82816
主题中讨论的其他器件:TPS62816-Q1

根据数据表,该器件可在输入电压低至 Vin= Vout + ILOAD*RDP 的情况下运行。  这意味着、对于输出3.3V @ 0.5A 的设计、它将在低至3.32V aprox 的输入电压下工作。 我的问题是、在线工作台工具不允许将输入电压设置为低于4V。 有没有另一个限制,也许我没有从数据集获得?

另一方面、是否有可以加载到 TINA 中的 SPICE 模型?

谢谢、

哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    您为 Webench 设计提供了哪些输入?  附件是它为我提供的在0.5A 时具有3.4V 输入电压至3.3V 输出电压的设计。

    e2e.ti.com/.../WBDesign935.pdf

    您希望在 TINA 中进行什么仿真?  我们还没有此模块的模型、但您可以使用分立式 TPS62816-Q1的模型。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    出于某种原因、webench 会返回一条错误消息、说明针对3.5V 和3.9V 之间最小输入电压的任意组合所引入的输入参数、负载为0.5A。 它接受的最小电压为4V。 现在我已经尝试过了,它是可以的。  

    谢谢!

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!  很高兴它为您工作。

    如果您有任何其他需要、请告诉我。

    克里斯