Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
主题中讨论的其他器件:BQ79616
大家好、我刚刚开始了解我们如何对 BQ79616进行编程。
在初始测试中、我将使用 GUI 对每个寄存器进行编程。 我可以看到、某些寄存器被锁定/保留、不应该被锁定/保留。
例如:BBP_LOC 或 Stack_Response

根据数据表、在我可以转至 NVM OTP 编程以永久进行更改之前、我们应该已经能够更改这些寄存器值。
我在这里缺少什么或做了什么错了吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
大家好、我刚刚开始了解我们如何对 BQ79616进行编程。
在初始测试中、我将使用 GUI 对每个寄存器进行编程。 我可以看到、某些寄存器被锁定/保留、不应该被锁定/保留。
例如:BBP_LOC 或 Stack_Response

根据数据表、在我可以转至 NVM OTP 编程以永久进行更改之前、我们应该已经能够更改这些寄存器值。
我在这里缺少什么或做了什么错了吗?
设置为锁定/保留是否意味着您无法写入这些寄存器? 是的、我无法写入这些寄存器
您在执行什么程序? 我尝试在按照 OTP 编程过程将这些寄存器中的值编程到客户 OTP 空间中之前更改这些寄存器中的值-我尝试使用 GUI 手动更改这些寄存器中的值、还尝试发送命令序列以发送值。 但该寄存器中的值保持为零、
最后、当您读取 OTP_CUST_STAT 时会发生什么情况? 所有位都是0