This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:如何防止读取通过器件在 UCD3138中烧录的二进制代码?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270131/ucd3138-how-to-prevent-reading-binary-code-burned-in-ucd3138-through-devices

器件型号:UCD3138

您好:

数字电源可通过 UCD3138进行开发、哪种方法可以防止二进制代码中芯片内的下载数据读取?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从根本上说,有两个用于访问内存的接口---- PMBus 和 JTAG。

    对于生产固件、 建议禁用 JTAG。

    PMBus 接口通常用于与主机系统进行通信。 因此、为了防止读取闪存、应用固件不应支持访问闪存。

    需要知道的一点是、如果器件返回到 ROM、它仍然支持访问闪存。 所以最好有一些键用于跳回 ROM。

     如果需要更高的安全性、也可以在跳回 ROM 之前擦除所有闪存。   

    此致、

    许美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!!!!!!