This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:PD 基于 USBC-BQ25731的移动电源、具有外部供电功能

Guru**** 2512005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25750, TPS25750, TPS51397A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265716/tps25750-usbc-pd-tps25750-bq25731-based-power-bank-with-external-powering-ability

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731BQ25750、、 TPS51397A

您好、TI 支持团队、

请说明 TI 是否可以仅为启动 TPS25750S 和 MCU 使用5V 直流/直流转换器、当启动时、是否可以配置然后的 BQ25731来为 USBC-MCU 提供5V 输出 PD? 在这种情况下、我们可以使用一些弱电压<< 1A 5V 直流/直流转换器和小电感器、以便更容易地适应我们的 PCB。

第二个问题与以下情况有关:我们需要一种非典型情况、在此情况下、我们将具有大约12 - 20V 的外部供电插槽(尚未确定、 但不包括 USBC-TPS25731) 200+W 电源、用户将能够在其中并联安装最多四个基于 TPS25750S/BQ25731的充电器、并通过一个非 PD PD 电源为这些充电器供电。 在这种情况下、我们需要通过 BQ25750S 控制的 MOSFET 使这些非 PD 为 BQ25731提供12V 至20V 的电压。 最后的问题是:是否可以通过写入一些 BQ25750寄存器来启用此方案以打开外部 N-MOSFET? 或者是否有其他方法支持该情形?

非常感谢

帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel,

    1. TPS25750仅通过5V 电源路径支持5V PDO、因此您使用的 DC2DC 需要 能够支持您的 PDO 定义的最大输出电流。  VCONN 电源也从5V 输入提供。  这意味着、如果您要支持5V/3A 和 VCONN、则需要一个能够可靠地提供3.6A 电流的降压转换器。  我们通常建议最小电流为4.2A、以支持两者的裕度。

    2.阅读 TRM PDF: https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf 中的 Barrel_Jack_Event 说明 ,它是为了类似的目的,并可能做你想要的系统做什么,只要一个卷轴交换是可以接受的。  这是一个输入事件、但允许您使用相同的信号来控制 FET 和 tPS25750。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck、您好!

    感谢您的答复和对问题1的澄清

    关于 Q2、我们需要从 USBC 连接器获取电源、通过由 TPS25750控制的 MOSFET 从外部将12-20V 连接到 BQ25731输入。 我们需要电流从 USBC 连接器流向 BQ25731并为连接的电池充电。 我们不关心 TPS25750的电源角色(灌电流或拉电流)是否可以如上所述流动。 您能否通过 Barrel_jack_event 确认此操作?

    谢谢!

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月、

    您是否打算在充电时始终优先使用 Type C 电源连接器?  

    在这种情况下、您可以使用 AttachedAsSink GPIO 事件控制外部 FET、以禁用桶形插孔而不是桶形插孔事件的充电路径。

    当连接 Type C 连接器并充当受电方时、AttachedAsSink 事件将为高电平。

    桶形插孔事件适用于连接外部桶形插孔后将接收端变为供电端的系统。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck、您好!

    我们的意图如下:

    这种电池可能是智能电池移动电源充电器(灌电流)或电源(拉电流)

    我们将会有两种移动电源充电器应用场景、

    a) PD 连接作为供电方的标准 USBC-USBC 壁式适配器、我们的器件配置为受电方、这种情况很清楚

    B)通过 USBC 连接器连接到我们器件的非标准简单/哑壁式适配器、但未实施任何 PD 控制器、在本讨论的场景中、我们需要找到一种方法、在其中通过连接到 TPS25750的 MOSFET 将这种功率传输到 BQ25731。 我们将 PD 连接 BQ25731充电器和通过微控制器进行配置的 TPS25750 USBC-USB 控制器。

    谢谢!

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    Chuck 今天正在度假。 请预计响应会延迟。  

    谢谢。  
    Rohit.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck、这是原理图。 Pavel 试图用文字描述它,原理图可能更有描述性。 至少我希望是这样。 请联系我们。 非常感谢。 1月


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月、

    USB 标准中不允许在您的图中所示的 VBUS 节点上添加求和二极管、我们无法对器件支持此配置。

    我们不支持对 TPS25750电源路径进行外部控制、从而支持通过非 Type-C 电缆连接到 C 型电源。

    但是、使用 MCU、您可以读取 PD_STATUS 寄存器(0x40)以确定是否存在 PD 合约(位3:2)、然后使用 MCU 控制 TPS25750之外的电源路径。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck、您好!

    非常感谢您提供的信息。 我们修改了设计、完全填满了您编写的内容。

    我能不能问问您、是否可以立即从 TPS25750寄存器中启用5V/4A 直流/直流(TPS51397A) MCU 识别的连接插头? 这将允许我们对5V 直流/直流转换器使用待机模式、并降低整个电路的调整电流以及锂可充电电池的放电。

    TPS25750以及 MCU 由不同的3、3V 电源供电。

    谢谢、此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月、

    我不确定这会起作用。   我遇到的问题是、系统会在检测到连接后不久启用 VCONN。  PP5V 上电和为 VCONN 打开选择的 CC 引脚之间可能存在时序问题、并且需要在 PP5V 上提供5V 电压。

    如果您不支持 VCONN、那么您所想的内容应该在 PP5V 快速上电的前提下起作用。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck、您好、谢谢。 我们将进行测试、以使用 TPS25750的 GPIO PlugEvent 启用5V DC-DC 转换器。 1ms 内应该存在5V 电压、这应该适用于 USB-C 要求。 非常感谢您的支持!