This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202:原理图审阅

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270302/tps563202-schematic-review

器件型号:TPS563202

您好专家  

您能否帮助查看此原理图、因为我们没有合适的1.2uH 或1.5uH 电感器、我们使用的是2.2uH。 输入为12V,输出为0.8V~1V,2.4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feeney、您好!

    感谢您的联系! 请查看我的以下评论:

    1.请客户遵循 DS 中的建议元件值表:电感器更改为1.2uH、FB 网络更改为建议值、再增加一个22uF Cout

    2. VDD_EE_PWM 信号的功能是什么? 客户是否希望使用它来更改输出电压?  

    BRS

    资旭