请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62170-Q1 大家好、
您能在以下问题上提供帮助吗?
- 电流/温度检测所需的时间(这是从温度(电流)异常到输出关断的时间)μ s
- 测试是通过多次测试确定、还是在峰值达到?Ω 时立即关闭
- 恢复时间,恢复时间、芯片检测到温度(电流)恢复到正常范围至正常电压输出的时间
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能在以下问题上提供帮助吗?
谢谢
您好、Hazel、
电流保护: TPS62170-Q1绝不会由于过流而关断、而会降低其输出电压以限制输出电流。
电流限制通过电感器电流逐周期检测实现。
您可以在数据表中找到更多说明。
热保护: TPS62170-Q1在 检测到温度超过热关断温度(典型值 160C)。
无需进行多项测试、因为它已经具有迟滞。 关断前的时间要求只是内部电路延迟、持续时间为几 ns。 这里没有确切的数据。
µs 时间主要由软启动时间决定、通常为{50us+Vout /(25mV/μ s)}。