This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:使用 PGOOD 信号进行输入过压保护

Guru**** 2505855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269289/lmr36506-use-of-pgood-signal-for-input-over-voltage-protection

器件型号:LMR36506

您好!

我们将 LMR36506RFRPER 用于其中一个项目、

关键规格如下所示、

输入电压=10V-30V

VOUT=3.3V

220mA 最大值、

由于没有输入过压保护、我们是否有任何方法可以使用 PGOOD 信号来实现相同的效果? 我将为其附加原理图。  

如果 TI 的人员能够查看原理图、将会很有帮助。  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为在 VIN 上使用 PGOOD 和负载开关不是防止 VIN 上出现电气过载的好解决方案...响应时间太慢。

    我建议在输入端使用 TVS 或类似器件来防止 EOS。

    我查看了原理图、可以继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    自举电阻器的建议值是多少、是否有相应的计算?  

    如果您快速回顾一下所设计电路的 EMI/EMC、将会有所帮助。  

    此致!

    R·阿达什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    我们计划在过压情况下使用 PGOOD 信号下拉 ENABLE 引脚、从而禁用开关。 可行吗? 请告诉我们、是否有任何此类推荐电路。

    此致!

    R·阿达什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以通过 PGOOD 下拉 EN。  您需要将 PGOOD 灌电流的数量限制为几毫安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    您能否帮助我根据这一信息重新设计我的原理图、  
    我当前的 EN UVLO 为7.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    您能根据我的建议和您的应用要求从原理图草稿开始吗?我将回顾并提出我的想法。