This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:未输出24V 至16V 的电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266984/lmr51430-not-getting-out-put-voltage-from-24v-to-16v

器件型号:LMR51430

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是说原理图需要一些审阅吗?  

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否 提供软件以供进一步检查? 您可以测试 EN 和 FB 电压、以确保电路处于正常状态。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

     谢谢。。

    。 R141、R139、R89、R140 (稳压电阻器的输入和输出)已在电路板上移除,并由外部电源提供电源。 它仍然没有输出电压。 EN -获取16V FB -未获得任何电压 Br、 哈里什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

     谢谢。。

    。 R141、R139、R89、R140 (稳压电阻器的输入和输出)已在电路板上移除,并由外部电源提供电源。 它仍然没有输出电压。 EN -获取16V

    FB -未获得任何电压

    Br、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查 SW 节点和 CB 节点来查看其波形、还可 检查电感器是否正确焊接。

    此外、您可以附加 PCB 布局以进行检查、谢谢。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不在该引脚上显示任何内容。 有关 PCB 布局、请找到以下链接

    https://drive.google.com/file/d/1YgtU9iOZtIOu1JQJDCipxClkg0vR44vN/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关原理图、请参阅以下链接。

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB 引脚获得相同的输入电压(Vin 20V )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能向我提供 SW 节点波形吗、我怀疑您的焊接出现了问题。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在 SW 引脚信号上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、从 SW 引脚信号我们可以看到电路不工作、您可以检查 焊接或更换其他设备以进一步检查。

    谢谢

    科林