This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1QEVM:开关频率调节

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270188/tpsf12c1qevm-switching-frequency-adjustment

器件型号:TPSF12C1QEVM
主题中讨论的其他器件:TPSF12C1

希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。 我最近提出了一个问题,我想进一步说明这一问题:  

问题是:

"尊敬的 TI 支持团队:

我正在与我们联系、谈谈基于 TPSF12C1的有源评估模块。 在我的测试和评估过程中、"我观察到该模块在10KHz 的开关频率下工作。 我已经将模块调整为在10kHz 下衰减、但在我的应用中我需要它在700kHz 下衰减。

我已经将该模块集成到我的电路中、并利用您提供的 Excel 电子表格进行调整。 尽管采用了这些配置、但未能实现700kHz 的所需开关频率。 我想强调的是、我已经进行了所有必要的验证测试、而且此电路板运行顺畅、但仅在10KHz 的频率下工作。

我附上了一些图像、包括无源滤波器的原理图、供您参考。 按照说明、我移除了中间的 Y 电容器并添加了680pF 的 C_Sens 和4.7nF 的 C_INJ。

能否就如何将评估模块的开关频率提高到100kHz 提供指导或建议? 您的专业知识和指导将非常宝贵、因为这对于我的电路的成功至关重要。"



我使用 LT_Spice 仿真了 CM 扼流圈、并将其添加到 Excel 附件中、在其中还记录了相位。

我已经按照快速入门指南进行了调整、以使 INJ 引脚上的电压保持稳定在6V 而不会出现振荡。

问题是它们会建议进行"低电压测试"并提供一个显示 INJ-引 脚上预期电压曲线的图。

我可以通过运行频率为10kHz 的方波电压源来实现这一点。 而我的 PSU 工作频率是700kHz。 如何使 AEF 的响应速度更快?

我已经尝试在 COMP1和 COMP2引脚之间调整网络、但没有成功。

您能提供一些指导吗?

提前感谢您的支持、我期待您的回复。"

 e2e.ti.com/.../Simulation-des-Aktiven-Moduls-mit-30mH-Droseln-.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    下面是关于快速入门的一些注释:

    插入在10-100kHz 发生的 Y 电容器的 ESR 值、而不是在 Zcap 处于最小值时谐振的 ESR 值。它通常为5 -10Ω

    切换至快速启动的修订版 A4 (包括在下面、修订版 A4)。 由于某种原因、当我更改值时(您位于哪个国家/地区?)、您的快速入门指南不起作用

    当相位接触-180°时、这里的波特图不稳定-这可能是您看到 INJ 上存在低频电压的原因。 尝试降低 CD1。

    只需在 Fsw 注入一个波形即可查看行为。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:您可以在700kHz 下增加注入的振幅、从而可以在700kHz 下看到 INJ 电压摆幅增加。 考虑到滤波器衰减、它在较高频率下通常较低、即低频会导致 INJ 电压的摆幅更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是最新的快速启动文件:

    e2e.ti.com/.../TPSF12C1-quickstart-calculator-A4-_2D00_-TPSF12C1EVM_2D00_FILTER.xlsm