This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:电流检测和温度检测

Guru**** 2826785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270393/lp5907-q1-current-detection-and-temperature-detection

器件型号:LP5907-Q1

大家好、

您能在以下问题上提供帮助吗?

  • 电流/温度检测所需的时间(这是从温度(电流)异常到输出关断的时间)μ s
  • 测试是通过多次测试确定、还是在峰值达到?Ω 时立即关闭
  • 恢复时间,恢复时间、芯片检测到温度(电流)恢复到正常范围至正常电压输出的时间
  •  谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hazel,

    电流限制保护环路和热关  断电路在接合或断开之前需要一些时间(通常约 µs μ s 或 µs μ s)。 最终测试期间、这些规格均未进行测试、因此我们无法为计时提供任何最小值/最大值。  

    客户是否有要求这些限制在特定的持续时间内?

    阿伦·~