This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088MH-2EVAL:噪声滤波器电路技术支持

Guru**** 2557520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269193/lm5088mh-2eval-technical-support-for-noise-filter-circuits

器件型号:LM5088MH-2EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5088

我相信这个消息会发现你在良好的健康。 我代表 Planys Technologies 进行接洽、这是一家专门生产专为各种应用设计的水下遥控飞行器(ROV)和自主水下飞行器(AUV)的公司。

我们最近在我们的项目中选择了 LM5088降压转换器 IC。 但是、我们需要有关此特定 IC 的输入和输出噪声滤波器电路的信息。

为了澄清这一点、我们不确定特定滤波器对于此应用是否必要。 因此、我们恳请您向我们提供与滤波器电路相关的技术文档或任何相关信息、以帮助我们完成设计过程。

非常感谢你对这一问题的迅速关注,我们感谢你的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohan  

    请您更具体地描述该问题吗? 现在的问题是什么? EMI?  在时域中降低开关纹波?  

    -埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Lee:

    感谢您的及时响应。 我们目前正在设计降压转换器、并为此选择了 LM5088 IC。 我们的目标是创建一个无噪声电路、作为其中的一部分、我们正在探索输入和输出滤波器电路的可用性。

    您能否确认是否有任何适用于 LM5088 IC 的集成输入和输出滤波器电路? 如果有此类电路、请将相关技术文档与我们分享、以供参考。

    非常感谢你在这个问题上的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohan  

    遗憾的是、LM5088在 IC 中没有集成滤波器电路。 TI 的 LMQ 系列产品有集成电容器、但细节没说。 请参阅 https://www.ti.com/product/LMQ61460 , https://www.ti.com/product/LMQ66410 

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    感谢您的持续帮助。 我们预计对额外输入和输出滤波器电路的需求。 您能否向我们提供任何适合 LM5088 IC 的其他输入和输出噪声滤波器电路选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohan  

    这些文章中的理念适用于任何 降压转换器。  

    输入滤波器设计: https://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf 

    输出滤波器设计: https://www.ti.com/lit/an/snva871/snva871.pdf 

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    感谢您的持续支持和及时响应。 我们已查看上述文档、并将随时向您通报最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohan

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric Lee、

    降压和升压转换器 IC 中是否包含集成噪声滤波器电路?

    我们的要求如下:

    输入电压:24V - 60V (预期最大值为60V)

    额定电流:8A 至10A

    集成开关 IC 将非常适合我们的需求。 还请提供任何外部切换选项的信息。

    您能否告知我们是否有符合这些规格的集成滤波器电路 IC? 此外,如果您能分享供我们参考的任何相关文件,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohan

    请参阅 https://www.ti.com/product/LMQ61460 , https://www.ti.com/product/LMQ66410 这些器件提供了集成输入电容器。

    我想我们没有 可以处理您的应用的转换器。 控制器可以处理您的应用、但我们没有集成输入/输出电容器的控制器。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、

    感谢您的帮助。 您能否提供上述 EMI 滤波器电路输入和输出详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohan  

    我很抱歉。 除了这些应用手册中的说明外、我对 EMI 滤波器设计的详细介绍不多。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EriLee:

    感谢您的慷慨协助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mohan

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL