This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82864A:关于向输出级添加电感器

Guru**** 2513785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82864A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269635/tpsm82864a-about-adding-an-inductor-to-the-output-stage

器件型号:TPSM82864A

在 TPSM82864A 的 Vout 侧添加1μH 电感器作为输出目标处的噪声对策是否存在任何问题?

此外、如下图所示、FB 和 VOS 是否正确、是否不在 VOUT 引脚附近、而是在电感器和 Cout 的尖端附近?

(我认为由于电感器的 DCR、在 VOUT 引脚附近的 Vout 会下降)

  ※Iout 小于1A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi San、

    否、通常不建议这样做、因为第二个电感器可能会导致不稳定。   

    也可以改用铁氧体磁珠、一些客户通常使用铁氧体磁珠来获得更干净的输出电压。  您想要改善什么噪声?

    在这两种情况下、VOS 都必须连接到 IC 的引脚12-15。  可在第二个电感器之前或之后连接 FB。   

    谢谢。

    克里斯