This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:VSYS 最小电压

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270335/bq24298-vsys-minimum-voltage

器件型号:BQ24298

您好!

您能告诉 BQ24298的最小 VSYS 输出电压是多少吗? 或者是否可以达到至少3.3V 电压?

祝你一切

顺利。 牛顿·博梅塞尔·卡多索
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Newton:

    感谢您通过 E2E 联系我们。 在 BQ24298上、最小系统电压限制(SYS_MIN)默认设置为3.5V、可以设置为最小值3V。   

    请注意、连接输入适配器后、VSYS 仅保持在 SYS_MIN 阈值以上。 当仅连接电池时、VSYS 会随着 VBAT 的减小而降低、因此当电池放电时、VSYS 会降至 SYS_MIN 阈值以下。  

    此致、

    加勒特