This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616中锁定/保留的寄存器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270040/bq79616-q1-locked-reserved-registers-in-bq79616

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

大家好、我刚刚开始了解我们如何对 BQ79616进行编程。

在初始测试中、我将使用 GUI 对每个寄存器进行编程。 我可以看到、某些寄存器被锁定/保留、不应该被锁定/保留。  

例如:BBP_LOC 或 Stack_Response

根据数据表、在我可以转至 NVM OTP 编程以永久进行更改之前、我们应该已经能够更改这些寄存器值。

我在这里缺少什么或做了什么错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置为锁定/保留是否意味着您无法写入这些寄存器?  

    您在执行什么程序?

    最后、当您读取 OTP_CUST_STAT 时会发生什么情况?

    请告诉我、

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置为锁定/保留是否意味着您无法写入这些寄存器? 是的、我无法写入这些寄存器

    您在执行什么程序? 我尝试在按照 OTP 编程过程将这些寄存器中的值编程到客户 OTP 空间中之前更改这些寄存器中的值-我尝试使用 GUI 手动更改这些寄存器中的值、还尝试发送命令序列以发送值。 但该寄存器中的值保持为零、

    最后、当您读取 OTP_CUST_STAT 时会发生什么情况? 所有位都是0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 OTP_SPARE 寄存器是如何开放供使用的、但是其它诸如 STACK_RESPONSE 和 BBP_LOC 的关键寄存器似乎被保留/锁定