This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF102:REF102BU

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: REF70, REF102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269041/ref102-ref102bu

器件型号:REF102
主题中讨论的其他器件:REF70

您好、TI 团队:



我们正在尝试为要求噪声<4uVpp、温度系数5pp/°C 的应用使用电压 REF IC。

让我们知道我们是否可以使用 REF102BU。

请阐明以下内容:

电气参数噪声为5uVpp、而从图中看、噪声小于4uVpp (第5页)。 我们可以接受<4uVpp 吗?

2.这个零件是否可以用于新的设计?



谢谢

阿热特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    如果您需要小于4µVpp μ V 的噪声要求和低于5ppm/°C 的温度系数、我建议使用 REF70而不是 REF102。 根据 REF70数据表、它将保持在4µVpp μ V 噪声以下、 在更宽的工作温度范围内、温度系数低于 REF102。

    www.ti.com/.../REF70

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    感谢您的答复。 但是、我的电压基准要求是10V 输出。

    建议器件 REF70可提供高达5V 的输出。

    谢谢

    阿热特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    由于噪声是一个随机事件、 REF102的噪声将以平均值5µVpp μ V 为中心。  

    我建议使用 REF102以外的器件、因为 REF102是旧器件。

    您是否使用10V 基准电压进行校准? 应用是什么?  

    谢谢。
    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    10V 电压基准用于 DAC REF 的电流输出。

    如果 REF102是旧器件、您是否可以建议除 REF5010ID 之外的德州仪器(TI)产品系列中的任何其他器件(因为它还具有与电气参数数据不匹配的噪声图)。

    约束是:噪声<=4uVpp、温度系数<= 5ppm/°C、容差= 0.05%。

    此外、是噪声要求、是4uVpp 而不是4uVpp/V。

    谢谢

    阿热特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    目前、REF102是满足您精度要求的最佳选择。

    谢谢。

    杰克逊