This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:LM5046 - COMP 引脚相关、仅控制初级电流

Guru**** 2509345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267944/lm5046-lm5046---comp-pin-related-controlling-primary-current-only

器件型号:LM5046

大家好、  

我有一个关于 LM5046 (相移控制器)的问题、我正在为 PSFB 应用进行电流控制、我检查了 COMP 引脚是否将输入作为电流、除了使用光耦合器或 OTA 外、是否有其他方法可以将等效电压(电流检测)反馈到电流?  

此致  

阿比纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    COMP 引脚从光耦合器获取电压反馈。 电流连接到 CS 引脚。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、肖恩  
    我检查后发现、光耦合器向连接到 COMP 引脚的电流镜中输送电流、在特定应用中我需要避免使用光电、我具有电压反馈、所以我是否使用 OTA 向 COMP 引脚输送电流?

    此致
    阿比纳夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav、

    我认为这是因为内部 NPN 需要电流源输入。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、肖恩  

    是的、我这么认为、另外数据表显示 COMP 引脚的额定电压为-0.3V、这是不是由于 COMP 引脚的灌电流性质?

    此致  

    阿比纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav、

    这用于 ESD 保护。 当电压低于-0.3V 时、ESD 可以导通。 应避免这种情况。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean  
    我想我现在就明白了、我是否可以使用电压控制电流源将电流驱动到 COMP 引脚、例如驱动发射极连接到 COMP 引脚的 NPN 晶体管的基极?

    此致  

    阿比纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav、

    是的、我认为这是可行的。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Sean!

    此致  

    阿比纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。