This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:TPS546B24ARVFR 无法通过离线对 CSV 进行编程

Guru**** 2537440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268270/tps546b24a-tps546b24arvfr-cannot-be-programmed-csv-by-offline

器件型号:TPS546B24A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

您好!

我们向工厂离线编程提供了 csv 文件、该 csv 文件导出如下、但我们的工厂表示无法编程。

您能否帮助检查我可以将此 csv 文件导出到工厂或需要启用导出 csv 文件的任何功能?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您的导出选择没有任何问题。

    工厂是否提供了有关他们无法使用该文件的任何其他信息?  了解工厂所描述的问题对了解我们如何为您提供帮助大有裨益。

    导出器可以导出2个不同的 CSV 文件、一个是"文本"、一个是"编程器脚本"、您是否可以发送该文本文件而不是编程器脚本?

    您能否共享编程器脚本导出选项?

    您可以共享 CSV 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    此错误 信息和导出 csv 文件如下所示。

    谢谢你。

     e2e.ti.com/.../TPS546B24ARVFR-CSV.csv 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我们将看一下这一点,并在周末后回复。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    我有三个建议:

    1) 1) PIN_DETECT_OVERRIDE 值设置为使用引脚搭接、这可能是导致验证错误的原因。 如果客户使用 NVP 编程设置、则应通过将 PIN_DETECT_OVERRIDE 位更改为0来禁用引脚检测设置。 如果这些器件未使用任何引脚捆绑设置、则可以将 PIN_DETECT_OVERRIDE 设置为0x0000h。

    2) 2)再次检查器件地址是否变为0x10h。 在发送 store 命令之前、它会进行更改。

    3) 3)第158和159行可能会导致尝试将 VIN_UV_WARN 编程为低于4.5V 时出现问题、可以注释掉或删除这些行。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    pin strapipi

    您好、Joseph:

    我们对 TPS546B24A 原理图使用了硬件设置、因此它包括 2个电源轨(1.1V 和1.2V)和不同的 PMBus 地址、 但我们需要将默认代码的 Vout 模式位从1更改为0用于 BMC READ、所以我在联机更改代码后进行导出、您能帮助我们从为您提供的 csv 文件中进行查询吗?我只按如下方式进行了更改、可以进行编程吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    由于我们的项目非常紧迫、我们与  TPS546B24A 有三个计划、它们是硬件设置和差动电压/OCP/PMBus、 但我们想为 BMC 请求将 Vout 模式位从1更改为0、您能否帮助提供 csv 文件(仅默认更改 Vout 模式位)?

    我们希望使用一个固件代码进行离线编程、然后  在差分电压/OCP/PMBus 中实施。

    非常感谢。

    仅更改默认代码中的 Vout 模式位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    Vout 模式的默认设置是相对(0x97h),所以为什么需要目前 csv 文件中的绝对设置?

    硬件设置

    他们是否计划使用引脚 Strap 配置来为三种不同的 TPS546B24A 原理图设置配置?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是的、我们的原理图是硬件设置和  使用引脚束带、但我们需要将 BMC 的 Vout 模式从0更改为1读取相对热性能/电流信息、

    您能否为三个硬件设置原理图提供 csv 文件(将默认代码的 Vout 模式位从1更改为0)?  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    您将在 GUI 中使用下面的选择来生成新的 csv 文件。

    这是一个相当快的更改,然后你可以生成更新的 csv 文件。

    如果您有问题、我可以生成 csv 文件。 创建原始 csv 文件时、您从默认配置更改了哪些设置?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    由于我们的原始原理图是硬件设置、不需要使用 FW 设置、但 BMC RD 会回复我们、需要为他更改 Vout 模式、我已根据您提到的只更改 Vout 模式并导出 csv 文件进行更改。 但我们的工厂发现无法对其进行编程、因此、您能否帮助在仅为我更改了 Vout 模式后提供默认代码?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    这是默认的 csv 脚本、其中 VOUT_MODE =相对

    e2e.ti.com/.../TPS546B24A-16384.0-Address-16-PMBus-Programr-Script.csv

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    非常感谢。 我们还将 TPS546D24A 用于 P3V3、也发现了与 B24A 相同的问题、然后它还需要 默认的 csv 脚本、且 VOUT_MODE = Relative、您能提供一些帮助吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    请查找附加的.csv 文件。 其具有 TPS546D24A 的默认设置。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../6013.TPS546D24A-16384.0-Address-36-PMBus-Programr-Script.csv

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    抱歉、我想 使用  TPS546B24A 和 TPS546D24A   默认 csv 脚本、则 VOUT_MODE =绝对值、而不是仅默认代码、

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    默认设置 是否 VOUT_MODE=相对。 当我打开 Fusion 时、默认 VOUT_MODE =相对。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    抱歉、我想 使用  TPS546B24A 和 TPS546D24A   默认 csv 脚本、则 VOUT_MODE =绝对值、而不是仅默认代码、

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    使用默认设置和 VOUT_MODE=绝对值更新.csv。

    e2e.ti.com/.../TPS546B24A-16384.0-Address-36-PMBus-Programr-Script.csv

    e2e.ti.com/.../0474.TPS546D24A-16384.0-Address-36-PMBus-Programr-Script.csv

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    明白了、非常感谢。 提供编程和检查的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    如果问题得到了解决、请单击"我的问题得到了解决"-谢谢!