Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21750-Q1 大家好、
我的客户报告了使用 UCC21750-Q1时 IN+/IN-/RDY 异常水平、详细信息如下:
case1:5V PWM 信号在通过电阻器后馈入 IN+/IN-、在引脚上测量、电压仅为1.2V
CASE2:RDY 通过10K 电阻器上拉至5V、在 RDY 引脚上测量、电压也仅为1.2V
案例1和案例2同时发生、您知道问题可能是什么吗? 我们需要执行哪些检查?
期待您的回复!