This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:MOSFET 加热

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258036/lm3478-mosfet-getting-heated

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: CSD18543Q3A

您好!

大家好!

我正在采用降压升压配置中使用 LM3478、在这种配置下、我的输入范围将是10-15V、输出将是12V、最大输出是3.5安培。 在我的电流实施中、MOSFET 会发热、并在几分钟后出现故障、而且当输入为10.5V 且负载为7欧姆时输出降至9V 时、电压也会下降。 我附上了原理图供您参考。

R52为8m Ω、J5将闭合、我的 C42、C43为22uF、ESR 为30m Ω 的钽电容器

提前感谢、

此致、

Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saiprakash:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否尝试以更高的分辨率附加原理图。

    您的电感器的饱和电流是多少?

    您是否还能添加一些示波器图:

    -输出电压

    -比较器

    -切换节点

    -门信号

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    美好的一天

    感谢您的答复。

    请查看随附的示意图、

    e2e.ti.com/.../6724.LM3478.pdf

    输出电压:

    比较器:

    在 DR 引脚处:

    在 MOSFET 栅极上:

    这是 L4和 L5 - ECS-MPIL0603-6R8MC 的原理图中的电感器

    目前、L4替换为以下部分- 10uH 和7A

    此致、

    赛普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saiprakash:

    我刚刚检查了您要使用的 MOSFET、它的额定电压为30V。 这接近 运行期间 MOSFET 上将看到的29.5V 峰值电压。

    因此 MOSFET 可能已经损坏或丧失性能。

    请先将其替换为具有更高 VDS 额定值的放大器、例如40V。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的答复。

    会尝试使用其他 MOSFET ,你是否推荐任何部件,

    除 MOSFET 外、原理图是否完好?

    此致、

    赛普拉卡什   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saiprakash:

    请检查电流检测电阻器的连接。 这看起来不好。

    此致、  

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    大家好!

    R52安装有9m Ω 电阻器。

    您认为 CSD18543Q3a 是否是理想的设计 MOSFET?

    此致、

    Saiprakash.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saiprakash:

    R52安装在 MOSFET 和 GND 的电容器之间、但应位于 MSOFET 和 GND 之间

    请在原理图中检查这一点、然后将 LM3478的 ISNS 输入正确连接到正确的节点。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    "谢谢你,谢谢你。"

    我们已订购组件  CSD18543Q3a 将在我们使用新的 MOSFET 进行测试时告知您、并将向您更新 resumt。

    此致、

    Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    大家好!

    你过得怎么样。

    我的确用新的 MOSFET CSD18543Q3a 测试了电路,但它仍然在升温唯一的区别是这个 MOSFET 持续10-15分钟,因为旧的 MOSFET 将在4-5分钟内关闭。

    那么、您认为原因可能是什么。

    此致、

    Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    您能否分享您更新后的原理图?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    原理图相同。除 用(CSD18543Q3a)替换 MOSFET (SIS412DN)并短接 C50电容器外、我未做任何更改。 除此之外、一切都 保持不变。

    此致、

    Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    这意味着您的原理图仍然不正常- ISEN 短接至 GND。

    请对照数据表中的基准检查您的原理图:

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我意识到了这一点、这次我在通用 PCB 上制作了整个电路、这次只在更改了二极管(D11)之后才解决了发热问题、从功率二极管的计算结果来看、我得到的是9.8安培。 因此我更换了一个16安培的二极管、解决了发热问题。 但在负载达到1安培后、电压会下降。 我的 Vout 应为12V、但在负载为1A 时会降至10。 电路设计用于3.5A 负载。 原理图来自 webench、我附上了原理图供您参考。 产生压降的任何具体原因。

    此致、

    Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我理解是否正确-您已经为电路制作了标准穿孔 PCB。

    这可能会带来非常差的性能、您可能会拾取大量噪声、尤其是在电流传感器中。

    因此对于 SMPS、您始终需要适当的布局。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    您理解的是正确的、将使用布局并让您知道。

    此致、

    Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    谢谢、更新。

    斯特凡·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    大家好!

    只是一个小小的怀疑,

    您是否认为此电感器 DRQ127-6R8-R

    我将使用二极管  MBRB1645-E3/81、而不是 MBRS540LT3G。

    MOSFET - IRFR3806TRPBF

    您是否认为以下器件适用于该设计?

    此致、  

    Saiprakash.C.J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    就额定值而言、FET 和二极管似乎正常、至于电感器、您为什么使用双线圈电感器?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wardak:

    我只是尝试使用 webench 中建议的器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    只要电感器的饱和电流高于输入电流、该电感器就应该没有问题。

    Br、

    哈龙