This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000-Q1:VOUT 异常

Guru**** 2508635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269318/tps65000-q1-vout-abnormal

器件型号:TPS65000-Q1

大家好、  

MU 客户使用这个器件、 VOUT 的输出序列是:2.9V 先工作、然后1.8V、最后1.1V、但根据实际电路测试、1.1V 正常输出、然而2.9V 和1.8V 输出异常、一直3.3V、FB_LDO1和 FB_LDO2被测试为0.5V 和0.8V。

客户测试3件是相同的情况、您对此有什么想法吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为 FB_LDO2的测量值为0.8V? 您能否提供 VLDO1、VLDO2、FB_LDO1和 FB_LDO2的示波器捕获?

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Conner、

    是的、FB_LDO2为0.8V、而 LDO1和2的 VOUT 都错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供包括 VIN、VOUT_LDO 和 VDCDC 在内的示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Conner、

    此问题已关闭。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我要将该主题标记为已结束。

    此致、

    C·吉莱特