This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:低负载电流时的可闻噪声问题

Guru**** 2624425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266275/tps552892-audible-noise-issue-at-low-load-currents

器件型号:TPS552892

您好!

我们使用的是 TPS552892降压/升压转换器。 以下是我们设计的详细信息:

最小输入电压10V、最大输入电压20V

VOUT = 15V、最大30 -0 mA

fsw = 400kHz

PFM 模式

此设计存在可闻噪声问题。 噪声由4kHz、8kHz 和16kHz 杂散组成、这些杂散通过示波器测量可知。 我无法隔离噪声源。 我们使用的是 Wurth 744042100电感器。

我们尝试更改为 FPWM 模式、可以消除可闻噪声。 不过、我们已经看到、在10个 PCB 中、有3个 PCB 更改为 FPWM 模式、L6在此模式下排放烟雾。 我的理解是、FPWM 模式适用于中高电流负载应用。 您是否知道电感器为什么达到很高的温度?

我们已经返回到 PFM 模式。 在该模式下、我们没有看到任何故障。 仅是可闻噪声问题。 我已经包含了 TPS552892 +15V 电源的原理图。 如果您有任何问题、请告诉我。

谢谢、John

e2e.ti.com/.../TPS552892-_2B00_15V-Supply-_2D00_-For-Review-by-TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的联系。

    对于 PFW 模式、在轻负载下可能出现可闻频率、并且您在输出电压上看到的频率在很大程度上取决于负载。

    将 MODE 设置为 FPWM 是最简单的解决方案、您将看到连续的开关周期和电感器电流、但轻负载时的效率将降低。 如果您不关心效率、建议将其设置为 FPWM 模式、以降低输出电压纹波并消除可闻噪声。

    对于这种情况、建议将补偿参数更改为 R51=5.6k。 由于最大输出电流为300mA、因此建议将设置为2MHz 以降低电感器电流纹波、并选择较低的 DCR 以通过 FPWM 模式降低电感器损耗。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    感谢您的及时响应。 我尝试了您建议的三个建议:

    更改为 FPWM 模式、将 R51更改为5.6k Ω、将 Fsw 更改为2 MHz、这解决了可闻噪声问题、并且电感器中的发热非常小。

    我想问几件事:

    1 -我计算得出、对于2 MHz、Fsw 电阻器需要为9.05k Ω。 我们没有该值、因此我们安装了一个10.0 k Ω 电阻器。 我测量了该开关频率、它是934 kHz。 10k Ω 时应能产生1.97 MHz fsw。 您知道这可能是什么原因吗? 这是否可以接受?

    2 -我已经随附了一份 TI 2437.TPS552892 Design Calculation V1.0.xlsx Excel 文件的副本(我发现您在不同的 E2E 案例中已发送了指向的链接)、其中包含我们原理图中的实际值和您建议的值。 除开关频率外、计算出的运行情况看起来不错。 您可以看一下这个问题、如果您有任何问题或疑虑、请告诉我吗?

    谢谢、John

     e2e.ti.com/.../2437.TPS552892-Design-Calculation-V1.0-Trulli.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请参阅我对您的问题的评论。

    1.根据计算、10kohm 的电阻可以在 Buck 或 Boost 模式下产生1.83MHz。 但在 Buck-Boost 模式下、降压侧和升压侧 FET 的开关频率会下降到一半。 我假设器件以 Buck-Boost 模式工作、则可以探测 SW1和 SW2波形。

    2.我看到原理图上的 R10为10m Ω、输出电流限制将设置为5A、我在计算工具上修正了它、其它的看起来很好。

    e2e.ti.com/.../3036.TPS552892-Design-Calculation-V1.0-Trulli.xlsx

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、 您的建议更改解决了可闻噪声问题。 非常感谢您的及时回复和出色的支持。

    谢谢你。