This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:反向电流行为

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269985/tlv704-reverse-current-behavior

器件型号:TLV704

您好!

我们在电池设计中使用 TLV70433。  我们预计在最坏情况下、LDO 的反向电流最高为200uA。 如果将调节电压提升至超过+/-2%的 LDO 规格、是否存在任何问题? 似乎反向电流应该限制在输出的5%、也就是我们相当低的7.5mA。 这也是 LDO 电压不会达到2%或3.36V 的限值吗?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、

    2%的额定电流出现反向时不会出现问题。 这更像是经验法则。  

    -亚伦