This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5108:HB 引脚配置

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269948/lm5108-hb-pin-config

器件型号:LM5108

大家好、

我们的客户有关于 LM5108的一些问题。

如何设计 LM5108驱动器芯片的电源 VDD 的电流容量? 根据计算结果、在启动时、VDD 的瞬时电流与自举电容器链路上的电阻有关。 您能帮助确认从 VDD 到 HB 和自举电容器链路上的芯片内部是否存在电流限制设计吗? 并且还有助于确认内部自举二极管的电流容量规格?

在推荐的电路中、在自举电容器上并联电解电容器有什么作用?

VHBHYS 的含义是什么? 与 VHBH 有任何关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghao:

    感谢您提出有关 LM5108的问题。

    芯片内没有用于 VDD 至 VHB 的电流限制电路。 这里没有关于二极管电流能力的规范、因此不能保证一定的。 我们执行了一些测试、显示了正向电流高于1A、并且二极管没有发生故障。 但同样、我们没有指定此参数、因此如果您需要确定、则需要进行其他测试。

    电解电容器与自举电容器并联用于帮助最大限度地减少 HB 上的低频纹波和压降。

    对于 VHBHYS、这是设置的阈值、用于指示器件导通时、电流消耗可能导致电源电压下降或降至 UVLO 阈值以下、从而使器件关断。 如果压降超过此下降沿迟滞、器件可以在达到稳定状态之前打开和关闭。 有关这方面的更多信息、请参阅此 链接中的"了解电源器件中的欠压锁定"

    在该公式中、数据表中的 VHBH 似乎是 VHBSYS。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔