This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970EVM-893:SYNCOUT 的特性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266894/bq25970evm-893-the-feature-of-syncout

器件型号:BQ25970EVM-893
主题中讨论的其他器件:BQ25970、BQ2597

您好

我对 SYNCOUT 的功能有一些疑问:

  • 除了降低输出电压纹波之外、SYNCOUT 有何优势?
  • 主 BQ25970和从 BQ25970之间的 SYNCOUT 是否保持90°相位差?

  • 我们已测试了两个 BQ25970的输出电压并联(一个是主器件、另一个是独立的)。 我们发现、当主 BQ25970与靠近180°的独立 BQ2597之间的相位差时、输出电压纹波最小;当 主 BQ25970与靠近0°的独立 BQ2597之间的相位差时、输出电压纹波最大。 是什么原因导致了 这种现象? 为什么不设置  主器件 BQ25970和从器件 BQ25970之间的 SYNCOUT 保持90°相位差?

非常感谢。

此致、

赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryker 您好!

    • SYNCOUT 的功能是防止开关频率变化引起音频范围内的拍频。
    • 我做了检查、发现主器件确实以90度的速度引领了从器件。
    • 不建议在不使用 SYNC 引脚的情况下使用双充电器、因为您无法控制谁将处于超前/滞后状态。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。 我有两个问题。

    • 为什么是90度?  
    • 我们已测试了两个 BQ25970的输出电压并联(一个是主器件、另一个是独立的)。 我们发现、当主 BQ25970与靠近180°的独立 BQ2597之间的相位差时、输出电压纹波最小;当 主 BQ25970与靠近0°的独立 BQ2597之间的相位差时、输出电压纹波最大。 是什么原因导致了 这种现象? 为什么不设置  主器件 BQ25970和从器件 BQ25970之间的 SYNCOUT 保持90°相位差?

    此致、

    赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryker 您好!

    • 这就是此器件的设计方式。  
    • 当充电器不同步时、可能会注入拍频噪声。 同样、不建议在不使用 SYNC 引脚的情况下使用双充电器、因为您无法控制谁将处于超前/滞后状态。 当使用主设备和独立设备时、它们不会同步在一起。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔