This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:IN+/IN-/RDY 异常水平

Guru**** 2770945 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270489/ucc21750-q1-in-in--rdy-abnormal-level

器件型号:UCC21750-Q1

大家好、

我的客户报告了使用 UCC21750-Q1时 IN+/IN-/RDY 异常水平、详细信息如下:

case1:5V PWM 信号在通过电阻器后馈入 IN+/IN-、在引脚上测量、电压仅为1.2V

CASE2:RDY 通过10K 电阻器上拉至5V、在 RDY 引脚上测量、电压也仅为1.2V

案例1和案例2同时发生、您知道问题可能是什么吗? 我们需要执行哪些检查?  

期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rickey、

    感谢您的联系。 您可以使用 DMM (数字万用表)进行连续性检查、并确保电阻器正确焊接在电路板上、或者检查电路板上是否存在任何短路。 检查 VCC 是否通过电阻器正确连接到 IN+和 RDY 也可能是不错的选择。 另请检查 IC 是否在电路板上放置良好、IC 连接松动也可能会导致此问题。

    此致!

    普拉蒂克