This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20133:电源电路故障(5V 至3.3V)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM20133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270127/lm20133-failure-of-power-supply-circuit-5v-to-3-3v

器件型号:LM20133

阻尼 RC 电路已就位。 但 C 值与 C86相同、并非5次。 PFB 是5V 发生部分、用作 LM20133的输入。

另外3个模块基本上都是基于继电器的 I/O 模块、也使用同样的5V 电源供电。

也要考虑这些因素。

请建议一些测量点、这些测量点可以提供有关稳压器稳定性的线索。

我观察到 LM20133的引脚8/9处的波形、如下图所示、便是这一关注点。 此时的预期输出是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    在随附的原理图中、我找不到  LM20133。 您能否附上 LM20133的原理图?

    要正确测量 SW 引脚,请参阅本应用手册( www.ti.com/.../slva494a.pdf )的第3部分。  

    图片中出现振铃可能是因为设备处于非连续工作状态。 您能否先检查一下开关在较高 负载电流下和在较低负载电流下是什么样的?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    附加了完整方案以用于参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    谢谢。 请提供适用于轻负载和重负载的 VIN、VOUT、SW (具有低电感探头)的示波器快照。

    也最好通过测量波特图和检查相位/增益裕度来检查补偿网络是否足够好。

    此致、

    瓦伦