This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:BQ24195L 未充电

Guru**** 2502215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260505/bq24195l-bq24195l-not-charging

器件型号:BQ24195L
主题中讨论的其他器件: BQ24195

我 设计了 一个不会充电的 BQ24195L 电路。 当 VIN 为13.5V 时、系统引脚输出约为4.1V、当13.5V 断开连接时、系统引脚输出降至锂离子电池(3.7V)、因此它至少要做一些事情。

我已经遵循数据表第34页上的"典型应用"、但省略了 Q1/Q2电路 Q3/R11。  OTG 未使用且悬空。

电感器是2.2uH (3.3A、68m Ω DCR)。

带有5.6k/33k 电阻器的 NTC 10k。

我输入13.5V 电压并连接了单节电池。  充电启用被拉至低电平。

我已读取所有寄存器并看到所有条件均正常、例如 REG01[5:4]= 01。 看门狗在一段时间后开始生效。

我还看到电池已充电(已充电?) 82mA、但会出现脉冲。 82mA 之间的循环量大约为2-3秒,然后降到0mA 几秒钟。

我是否必须在第一次使用时设置/启动某个内容? 或者脉冲是否表明降压无法正常启动(DRC 或电感器的其他规格与 bq24195规格不兼容)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否帮助在尝试充电时共享一个显示 SW 节点的波形、以便我们可以确认降压转换器是否正常工作? 如果您可以共享所有寄存器在尝试充电时读取的内容、以便我们可以查看、这也会很有用。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。 我没有收到任何通知。 不是我离开办公室,直到星期三。 我会给你回电话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很好、感谢您提供最新信息。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 SW 节点上的直流和交流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    通常、SW 节点电压看起来是正确的。 您能否确认在捕获此波形时的输入电压是多少? 在初始 POST 中、您说输入电压= 13.5V、但根据看起来没有的波形、输入电压看起来是~5V。  

    根据您对行为的描述和提供的 SW 节点波形、降压转换器似乎可以正常工作。 在下一步调试中、当您尝试充电时查看所有寄存器的状态、并在尝试充电时提供在 IC 的 BAT 引脚上测得的电压、会很有帮助。  

    Unknown 说:
    我还看到电池被充电了吗? 82mA、但会出现脉冲。 82mA 之间的周期数约为2-3秒,然后降至0mA 几秒[/报价]

    根据此说明、我想知道您的电池是否即将充满电。 如果您进一步对电池放电、是否会观察到相同的问题?

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 为13.5V。 两个波形都来自 SW 节点、而不是 VIN (第一个是直流、第二个是交流)。

    电池即将充满电时、脉冲是否正常?

    我尝试了很多电池,但也许他们都是满的(?).

    我正在尝试找到放电的电池和测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REG00:0x30 (100mA IINLIM)
    REG01: 0x1b
    REG02: 0x60
    REG03: 0x11
    REG04: 0xB2
    REG05: 0x9A
    REG06: 0x03
    REG07: 0x4B
    REG08: 0x34 (VBUS_STAT 未知(在 VBUS 上测得5VDC)、充电终止完成(仅电池3.8V))。
    REG09: 0x80 (看门狗计时器到期)
    REG0A: 0x23

    不确定为什么是"充电终止完成"、因为电池仅为3.8V、NTC 为25'c。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您提供所需的信息。 指示充电终止已完成且无其他故障的 REG08是了解您所观察行为的关键状态。 BQ24195L 似乎工作正常。  ~ 80mA 时几秒与0mA 时几秒之间到电池循环的充电电流符合电池达到终止条件的预期、然后在几秒后开始新的充电循环。  

    现在、我不知道您的设计的细节、但根据电池电压= 3.8V 的信息、您的系统似乎在从 BAT 引脚到实际电池终端的路径上具有一些压降。 BQ24195L 器件根据其在 BAT 引脚测量的电池电压来确定其运行的充电相位。 当路径中存在压降时、器件无法了解实际的电池端子电压。   

    出现的情况是、一旦电流流向电池并导致充电终止、BAT 引脚电压的测量值大约为4.2V。  如果您能够降低电池电压、使 BAT 引脚电压在充电期间小于4V、我希望您能够观察到稳定的电池充电电流。  

    您提到您尝试了多节电池、也可以使用 Keithley 电源电表等电池模拟器而不是真实的电池来验证充电器 IC 是否正常工作。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      断开12V 电压时、我测量 BAT 节点处的4.045V 电压、电池端子处的4.066V 电压。 因此 下降可以忽略不计。 如果我连接12V、 当 NTC 悬空(无传感器)时、BAT 节点处的电压会增加到4.071V。 然后我连接一个10k 电阻器(以模拟25'C)、BAT 节点增加到4.101V。 使用40mA 进行充电。

    我尝试使用2.7V 电池、充电电压仅增加到64mA、BAT 节点为2.85V。

    遗憾的是、我们手头没有 SourceMeter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    随着从 BAT 引脚流向 BAT 端子的电流增加、观察到的压降会增加。 因此、我希望当器件尝试以更高的 ICHG 设置充电时、测得的电压降会更显著。  

    BAT 节点增加到4.101V。 它正在使用40mA 充电。

    在这种情况下、充电电流是否稳定? 如果是这样、那么器件会按预期充电、同时考虑将输入电流限制设置为100mA。

    我在使用2.7V 电池时尝试过,充电仅增加到64mA,BAT 节点电压为2.85V。

    类似地、当您尝试在 VBAT = 2.85V 时为电池充电、器件看起来工作正常。 输入电流限制设置为100mA 时、充电电流不会比100mA 大很多。 如果在 SYS 上消耗任何电流、则会导致充电电流进一步降低。 因此、64mA 充电电流在合理范围内。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电流限制是否相对于 VBUS (在本例中为12V)? 目前、它仅从12V 电源中汲取23mA (对于64mA 充电(12V * 23mA / 4.2V = 65.7mA 减去效率损失)、这是合理的)。  在限制之前(应使用 285.7mA ( 12V * 100mA / 4.2V)充电)、电池电量太低时、它不是至少达到输入限制(100mA)的最大值吗? SW 节点上的消耗不应该影响 馈送到 BAT 节点的电荷? 它应该至少具有两个设置、一个系统消耗和一个电池充电。 当我有"无限"(3A) VBUS 电源时、如果电池充电率完全取决于系统消耗的电量、我会出问题。

    顺便说一下、当引导时、输入电阻器中的电流限制为1.13A (1/470*530)、当我向 VBUS 施加12V 电压时、输入电流限制为3A (REG00中为0x37)、但会立即下降到100mA (0x30)。

    我将 寄存器 REG02 (ICHG)读取为默认值(0x60) 1536mA。

    顺便说一下、我认为数据表中有一个误差。 默认 REG02[7:2]为011000,即2048mA,但 011000即 1536mA (1024+512)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请查看我的评论如下。  

    5VDC 在 VBUS 上测量

    在之前的响应中、您共享了上述器件的寄存器状态、您在 VBUS 上测得5V。 除非该测量值不正确、否则您的系统似乎在 BQ24195L 的输入侧有一个元件、用于将12V 电源向下转换为5V。 假定在这种情况下、充电器 IC 在输入端只有一个5V* 100mA。  

    而 SW 节点的消耗不应影响 馈送到 BAT 节点的电荷? 它至少应具有两个设置,一个系统消耗和一个电池充电。

    当 IINLIM 设置为100mA 时、它会限制降压转换器的输入电流。 SYS 和 BAT 都连接到降压转换器的输出。 如果您只希望限制充电电流而不限制 SYS 输出的电流消耗、则应更改 ICHG 寄存器并将 IINLIM 设置为更大的值。   

    顺便说一下,电阻器中的输入电流限制为1.13A (1/470*530),启动时为3A (REG00中为0x37),但当我对 VBUS 应用报价时,输入电流限制立即下降至100mA (0x30)。[/12V]

    输入电流限制是电阻器设置和寄存器设置之间较小的值。 如果 REG 设置降至100mA、则表示 D+/D-输入类型检测正在将 IINLIM 设置为100mA。 在进行测试的短期内、您应该能够在连接12V 电源后写入 REG00以覆盖此范围。  

    顺便说一句,我认为数据表中有错误。 默认 REG02[7:2]是011000,即2048mA,但 011000是 1536mA (1024+512)。

    ICHG 寄存器中没有错误。 512mA 偏移如 REG02表注列中所示。 011000将是2048mA (1024+512+512偏移)。 即使由于偏移而将所有位设置为0b ICHG = 512 mA 也是如此。  

    此致、

    加勒特  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 给我讲讲、别忘了 在 bq24195 VBUS 之前提及5V 输出电压降压。

     D+/D-输入类型检测似乎会使问题复杂化。 我现在将覆盖它、但您知道它发生的原因吗? D+/D-/OTG/PMID 全部悬空、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    当 D+/D-悬空时、器件会检测到输入为未知、并将输入电流限制设置为100mA。 BQ24195L 数据表第14页的表2中显示了这一规格。 该表还显示了给定 D+/D-检测(100mA、500mA、1.5A)的所有可能的电流限制设置。  

    鉴于您的设计不打算使用 D+/D-引脚、我建议您将固件调整为在施加输入后始终覆盖输入电流限制。 这可以通过向 REG00重复写入所需的 IINLIM 值来实现、或者主机 MCU 可以监测 REG08中的 PG_STAT 以了解何时施加了输入源。  

    您还可以测试是否将 D+/D-引脚短接在一起而不是使其悬空、从而导致输入电流限制设置为高于100mA 的值。 该策略适用于我们的一些较新的充电器器件、但我无法确认是否同样适用于 BQ24195L。   

    此致、

    加勒特