This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式参考设计

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184, LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269171/flyback-recommend

主题中讨论的其他器件:LM25184LM5181

我在寻找合适的 IC 来替代 MP6002。 下面提供了一些信息。

  • 反激式转换器
  • 输入高达80V
  • 封装:QFN-14
  • 最大电流限制3A  

您会推荐一款合适的产品吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LM25184的输出功率将最接近。 对于更高的输入电压、LM5181、但其输出功率降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck:

    客户使用反激来降低电池电压、电池电压约为80V。 是否有任何高达80V 的反激式输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、很遗憾、我不支持任何能够提供该输入电压的反激式转换器。  

    我会在 TI.com 上导航参数搜索、然后查看您是否可以找到与竞争对手最接近的一个、并在上面重新启动一个新的 e2e 主题、看看这是否是建议向客户提供建议的产品。

    www.ti.com/.../products.html